FAQs durchsuchen
Können an eine Netzwerkkarte mit E/A Scanner mehrere PRM Module ( Profibus Remote Master ) angeschlossen werden?
Ja, an einen E/A Scanner können mehrere PRM Module angeschlossen werden.
Die maximale Auslastung ergibt sich dann durch den E/A Scanner selbst.
Der E/A Scanner von M340 NOE Karte kann 2 KW Eingangsworte / 2 KW Ausgangsworte verarbeiten.
Quantum und Premium Steuerungen mit ihren Netzwerkkarten verarbeiten pro E/A Scanner jeweils 4 KW Eingangsworte und 4 KW Ausgangsworte.
Eine weitere Limitierung ergibt sich durch den FDR Server der Netzwerkkarten.
Der FDR Server stellt Betriebseinstellungen für Geräte am Ethernet Netzwerk zur Verfügung.
Wird das PRM Modul gewechselt, so überträgt der FDR Server automatisch die Konfiguration zur neuen PRM Karte.
Realistisch sind daher nicht mehr als 2 PRM Module für M340 NOE Netzwerkkarten und 4 PRM Module für Quantum- / Premium Netzwerkkarten.