Ecostruxure Machine Expert Basic ist eine kostenlose Software für die Programmierung der Modicon M221 Steuerungen.
Die Software unterstützt die Programmiersprachen AWL (Anweisungsliste) und KOP (Kontaktplan).
EcoStruxure Machine Expert ist eine lizenzpflichtige Software, welche zur Programmierung folgender Steuerungsfamilien genutzt wird:
In EcoStruxure Machine Expert V2.0 ist eingebettet:
Die Software unterstützt die Programmiersprachen AWL (Anweisungsliste) und KOP (Kontaktplan).
EcoStruxure Machine Expert ist eine lizenzpflichtige Software, welche zur Programmierung folgender Steuerungsfamilien genutzt wird:
- PacDrive 3 LMC Eco/LMC Pro/LMC pro2
- Modicon M241
- Modicon M251
- Modicon M262
- Harmony SCU
In EcoStruxure Machine Expert V2.0 ist eingebettet:
- Vijeo Designer zur Programmierung einer breiten Palette von Harmony Industrie-HMIs
- Ein Webvisu-Editor zum Entwerfen und Programmieren von Visualisierungsbildschirmen, welche auf der Laufzeit der Steuerung laufen. Auf die Webvisu einer Steuerung kann über einen Webbrowser auf vielen verschiedenen Geräten (Computer, Tablets...) zugegriffen werden