FAQs durchsuchen
Wie ist die Schnittstelle CN5 zur Spannungsversorgung des Servoverstärkers Lexium 28 zu verdrahten?
Der Anschlussstecker CN5 am Lexium 28 Servoverstärker versorgt den Servoantrieb mit der notwendigen Leistungsspannung (Anschluss R, S, T) für die Endstufe ( somit auch den Motor (U, V, W)).
Das Steuerteil des Lexium 28 Servoverstärkers wird über die Anschlüsse L1, L2 mit Spannung versorgt.
Ergänzend zur Beschreibung im Gerätehandbuch des Lexium 28 ergibt sich somit folgende Anschlusskonfiguration:
Bei 230V Versorgung:
L -Leiter -> an L1 und R
N -Leiter -> an L2 und S
Bei 3 x 230V Versorgung:
L1 -Leiter -> an L1 und R
L2 -Leiter -> an L2 und S
L3 -Leiter -> an T
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: