FAQs durchsuchen
Warum lassen sich nach einem EcoStruxure Control Expert Update Projektdateien (*.STU) nicht mehr öffnen?
In der Software EcoStruxure Control Expert erscheint die Fehlermeldung: "Projektdatei nicht kompatibel".
Öffnen Sie die Archivdatei (.STA) um die Kompatibilität zu gewährleisten oder importieren Sie die Datei (.XEF).
Hinweis: Der Import erfordert eine vollständige Neugenerierung.
Abhilfe:
Sind weder STA- noch XEF- Dateien der entsprechenden EcoStruxure Control Expert Projekte vorhanden, so kann das vorhandene STU Projektfile in Projektfilename.sta unter Windows umbenannt werden.
Diese Datei lässt sich dann in der neuen EcoStruxure Control Expert Version öffnen, vorausgesetzt, das ursprüngliche Projektfile mit dem Zusatz STU wurde vor der letzten Speicherung vollständig generiert.
Bevor eine Datei umbenannt wird, sollte selbstverständlich eine Sicherheitskopie vorgenommen werden.
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: