FAQs durchsuchen
Verfügen die PTC-Auswerteeingänge des Frequenzumrichters ATV630 und ATV930 über eine ATEX-Zulassung ?
Die PTC-Eingänge des Frequenzumrichters ATV630 und ATV930 sind nicht ATEX zugelassen !
Werden aber die STO-Eingänge (STOA und STOB) des Frequenzumrichters Altivar Prozess ATV6** oder ATV9** in Verbindung mit einem externen ATEX zertifizierten PTC-Auswertegerät verwendet, dann ist der Betrieb nach ATEX mit einem Motor in Zone 2 oder 22 möglich. Ein Handbuch für den Einsatz der Frequenzumrichter Altivar Process im ATEX Bereich befindet sich im Anhang.
Werden aber die STO-Eingänge (STOA und STOB) des Frequenzumrichters Altivar Prozess ATV6** oder ATV9** in Verbindung mit einem externen ATEX zertifizierten PTC-Auswertegerät verwendet, dann ist der Betrieb nach ATEX mit einem Motor in Zone 2 oder 22 möglich. Ein Handbuch für den Einsatz der Frequenzumrichter Altivar Process im ATEX Bereich befindet sich im Anhang.
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Anlage(n)
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: