FAQs durchsuchen
Welchen Batterietyp verwendet die Galaxy 3500 / Smart UPS VT ?
Die Galaxy 3500 und Smart UPS VT verwendet den Batterietyp SYPTU1-PLP.
Ein Batteriemodul SYBT4 besteht aus vier Batterieeinheiten SYBTU1-PLP.
Dieser Batterietyp hat folgende Eigenschaften:
Bei einem Austausch der Batterien dürfen die Hersteller nicht gemischt werden.
Auf den Einschüben befindet sich ein Aufkleber mit der Kennung, z.B C10, um diese zu identifizieren.
Korrekte Verwendung der Hersteller-Batterien:
Falsche Verwendung der Hersteller-Batterien:
Note:
Die Überwachung der Batterien erfolgt für den kompletten Einschub 'A & B ' sowie für jeden separaten Einschub A sowie Einschub B.
Ebenso wird die Überwachung für den Einschub C und D durchgeführt.
Wenn Sie also innerhalb von A & B oder C & D den Hersteller mischen, unterscheiden sich die internen Impedanzen der Batterie und verursachen einen Batteriefehler.
Ein Batteriemodul SYBT4 besteht aus vier Batterieeinheiten SYBTU1-PLP.
Dieser Batterietyp hat folgende Eigenschaften:
- Wartungsfrei abgedichtete Bleisäurebatterie mit schwebendem Elektrolyt: auslaufsicher
- Akkumontage
- Batteriepatrone enthalten
- Akkuplatzierung
- Interne Batterie
- Akkublöcke pro Reihe: 4
- Battery Design Life: 5 - 8
- Battery Service Life: 3 - 5
- Hersteller der verwandten Batterie:
1= Panasonic battery. |
2= CSB battery |
3= Not installed. |
4= B.B battery. |
Bei einem Austausch der Batterien dürfen die Hersteller nicht gemischt werden.
Auf den Einschüben befindet sich ein Aufkleber mit der Kennung, z.B C10, um diese zu identifizieren.
Korrekte Verwendung der Hersteller-Batterien:
Col A | Col B | Col C | Col D | |
Level 7 | Panasonic | Panasonic | CSB | CSB |
Level 8 | CSB | CSB | Panasonic | Panasonic |
Level 9 | CSB | CSB | CSB | CSB |
Level 10 | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic |
Falsche Verwendung der Hersteller-Batterien:
Col A | Col B | Col C | Col D | |
Level 7 | CSB | Panasonic | Panasonic | Panasonic |
Level 8 | Panasonic | Panasonic | Panasonic | CSB |
Level 9 | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic |
Level 10 | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic |
Note:
Die Überwachung der Batterien erfolgt für den kompletten Einschub 'A & B ' sowie für jeden separaten Einschub A sowie Einschub B.
Ebenso wird die Überwachung für den Einschub C und D durchgeführt.
Wenn Sie also innerhalb von A & B oder C & D den Hersteller mischen, unterscheiden sich die internen Impedanzen der Batterie und verursachen einen Batteriefehler.
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: