FAQs durchsuchen
Wie kann das Gateway Com'X510 / Com'X210 / Com'X200 auf Werkseinstellungen zurückgesetzt werden ?
Gehen Sie wie folgt vor, um das Gateway Com'X 510 vollständig zurückzusetzen,
d. h. alle Einstellungen werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt:
1. Schalten Sie das Com'X 510 aus und warten Sie, bis die Spannungsversorgungs-LED erloschen ist.
2. Drücken Sie gleichzeitig die Tasten Sicherung und Wi-Fi auf der
Vorderseite des Com'X 510 und schalten Sie das Com'X 510 ein. Halten Sie die Tasten
mindestens 10 s lang gedrückt bis die Spannungsversorgungs-LED dreimal blinkt.
3. Lassen Sie die Tasten los. Das Com'X 510 startet neu.
4. Warten Sie bis der Neustart des Com'X 510 vollständig abgeschlossen ist.
Die Spannungsversorgungs-LED leuchtet:
-- Orange, wenn das Com'X 510 startet.
-- Grün, wenn das Com'X 510 auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wurde und bereit zur Neu-Konfiguration ist.
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Produkt:
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Produkt: