FAQs durchsuchen
Wie wird ein MDI-Treiber in der Software PowerMonitoringExpert erstellt, der Bitmaskierungsregister erfordert ?
Erstellen Sie vor dem Ändern der Dateien eine Sicherung. Stellen Sie sicher, dass sich die Sicherung an einem Speicherort befindet, der nicht überschrieben wird (z. B. der Desktop).
Eine Maske wird auf die Rohdaten angewendet, die von einem Register empfangen werden. Die Maske wird 'UND-verknüpft'.
Wenn beispielsweise die Maske "0x4" angewendet wird, ist der angezeigte Registerwert nur ungleich Null, wenn das zweithöchstwertige Bit im Register eine 1 ist ( X#XX XXXX XXXX XXXX ).
Hinweis:
Sie können Masken sowohl auf numerische als auch auf boolesche Datentypen anwenden. Um benutzerdefinierte Masken anzuwenden, scrollen Sie in der Liste nach unten und wählen Sie benutzerdefiniert. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, geben Sie den Wert im Dezimal-, Binär- oder Hexadezimalformat ein. Benutzerdefinierte Maske kann verwendet werden, um zu ermöglichen, dass 1 oder mehr Bits von dem zu maskierenden Register sichtbar sind.
Eine Maske wird auf die Rohdaten angewendet, die von einem Register empfangen werden. Die Maske wird 'UND-verknüpft'.
Wenn beispielsweise die Maske "0x4" angewendet wird, ist der angezeigte Registerwert nur ungleich Null, wenn das zweithöchstwertige Bit im Register eine 1 ist ( X#XX XXXX XXXX XXXX ).
Hinweis:
Sie können Masken sowohl auf numerische als auch auf boolesche Datentypen anwenden. Um benutzerdefinierte Masken anzuwenden, scrollen Sie in der Liste nach unten und wählen Sie benutzerdefiniert. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, geben Sie den Wert im Dezimal-, Binär- oder Hexadezimalformat ein. Benutzerdefinierte Maske kann verwendet werden, um zu ermöglichen, dass 1 oder mehr Bits von dem zu maskierenden Register sichtbar sind.
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: