FAQs durchsuchen
Was ist der Unterschied zwischen Steuerspannung und Betätigungsspannung beim schmalen Steckrelais RSL?
Die Steuerspannung wird an die Klemmen A1 und A2 des Sockels angeschlossen und soll damit das Relais umschalten.
Die Steuerspannung kann sowohl eine Gleich- als auch Wechselspannung sein.
Im Sockel wird hieraus eine Gleichspannung erzeugt und der Relaisspule zugeführt.
Die Steuerspannung kann sowohl eine Gleich- als auch Wechselspannung sein.
Im Sockel wird hieraus eine Gleichspannung erzeugt und der Relaisspule zugeführt.
Die Betätigungsspannung ist die Spannung, mit der das Relais seinen Schaltzustand wechselt.
Die Relaisspule kann nur mit Gleichspannungen arbeiten.
Die Relaisspule kann nur mit Gleichspannungen arbeiten.
Bei Spannungen von 12, 24, 48 und 60 V ist die Höhe der Steuerspannung und Betätigungsspannung gleich.
Ab 60 V aufwärts findet im Sockel eine Spannungsanpassung statt.
Ab 60 V aufwärts findet im Sockel eine Spannungsanpassung statt.
Somit stehen Sockel für 115 und 230 V zur Verfügung, in die Relais mit 60 V gesteckt werden.
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Weitere Produktinformationen
Produkt:
Weitere Produktinformationen
Produkt: