FAQs durchsuchen
Welche Bedeutung hat die Meldung "OFF" im Display beim Frequenzumrichter ATV212 ?
Bei der Meldung "OFF" ist der Frequenzumrichter zur Einschaltung gesperrt.
Wenn die Anzeige "OFF" im Display des Frequenzumrichters ATV212 steht, ist folgendes zu prüfen:
Es sollte geprüft werden, ob beim Parameter "F110" eine "0" eingestellt ist. - Eine eingestellte "0" bedeutet, das der Frequenzumrichter so eingestellt wurde, das er zuerst eine zusätzliche Startfreigabe benötigt.
- Eine eingestellte "1" deaktiviert die Startfreigabe.
- Dazu wurde einem Eingang die Eingangsfunktion "1" zugeordnet.
- Es ist zu schauen, ob beim Parameter F111, F112, F113 oder F118 eine "1" eingetragen ist.
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: