{}

Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.
FAQs durchsuchen
Was ist beim Einsatz der Fehlerstromschutzschalter bei 400Hz zu beachten?
Der Auslöseschwellwert von Fehlerstromschutzeinrichtungen, die auf 50/60 Hz ausgelegt sind, erhöht sich mit der Frequenz.
Da aber der menschliche Körper für den Durchgang eines Stromes mit 400 Hz weniger empfindlich ist, ist der Schutz der Personen immer noch gewährleistet.

Gemäß der Norm IEC 60479-2 ist das Herzkammerflimmern bei 400 Hz 6 Mal höher
(das bedeutet, dass der physiologische Effekt einer Stromstärke von 180 mA bei 400 Hz dem einer Stromstärke von 30 mA bei 50/60 Hz entspricht).


null


Kompatibilität von Fehlerstromschutzeinrichtungen bei 400 Hz:
Ob eine Fehlerstromschutzeinrichtung, die auf eine Frequenz von 50/60 Hz ausgelegt ist, in der Lage ist,
den Schutz der Personen gemäß den Anforderungen der Norm zu gewährleisten oder nicht, hängt von der Art und der eingesetzten Technologie ab.


null


Hinweis:
Bei 400 Hz funktioniert die Testfunktion von Fehlerstromschutzeinrichtungen, die auf 50/60 Hz ausgelegt sind, aufgrund der Erhöhung der magnetischen Auslösewerte nicht.

Schneider Electric Österreich

Weitere Produktinformationen
Bereich:
Artikel, die hilfreich sein könnten
Weitere Produktinformationen
Bereich: