Der Frequenzumrichter ATV320 besitzt im Gegensatz zum Frequenzumrichter ATV312 keine RUN- und STOP-Tasten.
Um den Frequenzumrichter ATV320 vor Ort bedienen zu könnnen, wird ein zusätzliches Bedienterminal vom Typ VW3A1111 benötigt.
Das Display kann mit einem normalen Patchkabel mit dem ATV320 verbunden werden.
Damit der ATV320 über das Bedienterminal gesteuert werden kann, müssen noch folgende Einstellungen vorgenommen werden: