FAQs durchsuchen
Für welche höchstzulässige Stromstärke sind die Verschienungen der Multi9 Reihe UL489 geeignet?
Die Standardverschienungen mit 6 oder 12 Teilungseinheiten für Norm UL489 sind für eine höchstzulässige Stromstärke von 115A bei 40° Grad Umgebungstemperatur geprüft und zugelassen. Die ablängbaren Verschienungen mit 57 Teilungseinheiten sind nur für maximal 80A bei 40° Umgebungstemperatur geprüft und zugelassen, jedoch sind diese unter den folgenden Voraussetzungen ebenfalls für 115A bei 40° zulässig: 1) Nicht mehr als 15 Teilungseinheiten, 2) Einspeisung in der Mitte mit Einspeiseklemme Art.Nr. M9XCPC04 und 3) Verwendung der Endkappen Art.Nr. M9XCEC10 bei den gekürzten Schienen.
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Anlage(n)
Weitere Produktinformationen
Produkt:
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Produkt:
Bereich: