FAQs durchsuchen
Was ist nach einem Update der Firmware eines Servoverstärker Lexium32(i) zu beachten?
Nach einem Update der Firmware am Lexium 32(i) ist folgendes zu beachten:
1) Nach dem Flashen muss ein "Reset To Factory Settings" durchgeführt werden
d.h. mit dem Software Tool "SoMove" den Servoverstärker einmal auf Werkseinstellung zurücksetzen.
2) Beim integrierten Servoverstärker Lexium 32i mit ProfiNet ist der Feldbus per DIP Schalter auf PROFINET einzustellen.
3) Den Servoverstärker Lexium 32(i) neu booten (Stromversorgung Ein- / Ausschalten).
1) Nach dem Flashen muss ein "Reset To Factory Settings" durchgeführt werden
d.h. mit dem Software Tool "SoMove" den Servoverstärker einmal auf Werkseinstellung zurücksetzen.
2) Beim integrierten Servoverstärker Lexium 32i mit ProfiNet ist der Feldbus per DIP Schalter auf PROFINET einzustellen.
3) Den Servoverstärker Lexium 32(i) neu booten (Stromversorgung Ein- / Ausschalten).
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: