FAQs durchsuchen
Kann die StruxureWare eine IP Adresse von einem DHCP Server beziehen
Die StruxureWare kann eine IP Adresse von einem DHCP Server beziehen. Dies wird bei einem AutomationServer über den DeviceAdministrator konfiguriert.
Allerdings unterstützt die BACnet Implementierung in der StruxureWare die Adressierung per DHCP nicht. Das bedeutet, dass bei einem StruxureWare Server mit angelegter BACnet Schnittstelle kein DHCP verwendet werden kann.
Allerdings unterstützt die BACnet Implementierung in der StruxureWare die Adressierung per DHCP nicht. Das bedeutet, dass bei einem StruxureWare Server mit angelegter BACnet Schnittstelle kein DHCP verwendet werden kann.
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: