FAQs durchsuchen
Wie wird eine SoMachine Applikation via USB Stick auf eine M258 -Steuerung übertragen?
1. Erstellen Sie das Skript für den USB Stick mit Hilfe des Editors " Massenspeicher (USB oder SD Karte) ":
2. Erstellen Sie das Makro "Download App (a)":
Klicken Sie auf " Generieren " und wählen Sie das Stammverzeichnis auf dem Speicherstick aus:
Ergebnis: Das Skript und alle erforderlichen Dateien werden auf den Speicherstick übertragen.
3. Stecken Sie den Speicherstick in die Steuerung ein.
HINWEIS: Während der Übertragung blinkt die USB Host - LED grün.
Wenn der Download abgeschlossen ist, leuchtet die USB Host - LED permanent grün. Sollte ein Fehler aufgetreten sein, leuchtet die LED permanent rot.
Nachdem die Steuerung das Skript ausgeführt hat, wird das Ergebnis auf dem Speicherstick aufgezeichnet (Datei //sys/CMD/Cmd.log).
4. Entfernen Sie den Speicherstick.
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: