FAQs durchsuchen
Gibt es eine Klemmenabdeckung für Compact NS mit Anschlussverbreiterungen?
Es gibt keine Klemmenabdeckung, die mit Anschlussverbreiterungen passt.
Es gibt aber für blanke Kabel eine sezielle Steckverbinder- und Klemmenabdeckungssätze können verwendet werden, um bis zu vier 185mm² Kupfer- oder Aluminiumkabel für jede Phase anzuschließen. Der Anschluss von blanken Kabeln ist möglich für Bemessungsgrößen
von bis zu max. 1250 A.
Es gibt aber für blanke Kabel eine sezielle Steckverbinder- und Klemmenabdeckungssätze können verwendet werden, um bis zu vier 185mm² Kupfer- oder Aluminiumkabel für jede Phase anzuschließen. Der Anschluss von blanken Kabeln ist möglich für Bemessungsgrößen
von bis zu max. 1250 A.
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Anlage(n)
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: