{}

Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.
FAQs durchsuchen
Welche Montagehöhe wird bei der Ritto Twin Bus Acero Kamera 1816220 empfohlen ?
  • Die optimale Einbauhöhe ist ca. 1,5 bis 1,6 m.
  • Bei dem Acero Kameramodul 1816220 darf die Einbauhöhe  zwischen 1,4 und 1,7 m liegen.
  • Der dargestellte Bereich muss auch nachts gut ausgeleuchtet sein. Ggf.muss durch eine Lichtquelle für ausreichende Beleuchtung gesorgt werden.
  • Wir empfehlen, eine Außenleuchte ca. 1 m oberhalb der Kamera anzubringen. Es sollte eine Glühlampe mit min. 40 W eingesetzt werden.
  • Die Kamera darf nicht auf direktes Gegenlicht (Sonneneinstrahlung, Lichtquelle, Spiegelungen usw.) ausgerichtet werden.

Schneider Electric Österreich

Anlage(n)
18161 bis 18163 Kameraeinbau_Ausschnitt.pdf [89.89 KB]
18161_8163_Acero_Kameramodule_Ritto_NEU_Online_101130.pdf [162.74 KB]
18161 bis 18163 Kameraeinbau_Maße.pdf [147.95 KB]
Weitere Produktinformationen
Produkt:
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Produkt:
Bereich: