FAQs durchsuchen
Gibt es für den Frequenzumrichter ATV630 oder ATV930 im HD-Betrieb SCCR Werte für den amerikanischen Markt ?
Da sich die Frequenzumrichter ATV6** und ATV9** durch das soganannte DUAL Rating in der Bebtriebsart "HD" (Hochleistungsbetrieb) von der Hardware nicht unterscheiden,
gilt die gleiche Tabelle der SCCR-Werte wie für die Betriebsart "ND" (Normale Last).
Die Tabelle mit den gültigen SCCR-Werten kann unter folgendem Link heruntergeladen werden:
ATV9** =>https://www.se.com/de/de/download/document/NHA61583/
ATV6**=> https://www.se.com/de/de/download/document/EAV64300/
gilt die gleiche Tabelle der SCCR-Werte wie für die Betriebsart "ND" (Normale Last).
Die Tabelle mit den gültigen SCCR-Werten kann unter folgendem Link heruntergeladen werden:
ATV9** =>https://www.se.com/de/de/download/document/NHA61583/
ATV6**=> https://www.se.com/de/de/download/document/EAV64300/
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: