FAQs durchsuchen
Kann beim Servoverstärker Lexium 32 C (Compact - LXM32C) eine Positionierung (PtP) via 'Analog-Sollwerteingang' realisiert werden?
Der Servoverstärker Lexium 32 C (Compact - LXM32C) ist ein sehr einfacher Servoverstärker.
Es ist nicht möglich, mit dem Servoverstärker Lexium 32 über den Analogeingang eine 'Punkt zu Punkt' (PtP) Positionierung zu realisieren.
Ein PtP Positionierung über den Analog-Sollwerteingang (+/-10 Volt ) wird generell an allen Lexium 32 nicht unterstützt.
Mit dem Lexium 32 Compact ist eine Geschwindigkeits- und Strombetriebsart möglich.
Es ist nicht möglich, mit dem Servoverstärker Lexium 32 über den Analogeingang eine 'Punkt zu Punkt' (PtP) Positionierung zu realisieren.
Ein PtP Positionierung über den Analog-Sollwerteingang (+/-10 Volt ) wird generell an allen Lexium 32 nicht unterstützt.
Mit dem Lexium 32 Compact ist eine Geschwindigkeits- und Strombetriebsart möglich.
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: