FAQs durchsuchen
Was kann als Nachfolger zum ARGUS Präsenzsystem Art.Nr.550499 / Art.Nr.550419 verwendet werden?
Als Nachfolger können die ARGUS Präsenzmelder PlusLink verwendet werden. Mit diesen Geräten ist es möglich ein Master / Slave System aufzubauen. Zu beachten ist das diese Präsenzmelder in eine Schalterdose installiert werden und als Verbindungsleitung untereinander mit 230 V Potenzial kommunizieren.
Als Master gibt es folgende komplett Geräte:
ARGUS Präsenz Relais 1fach Art.Nr. MEG5510-1119 ARGUS Präsenz Relais 2fach Art.Nr.5510-1219,
als Slave den ARGUS Präsenz Slave MEG5570-1019
Als Master gibt es folgende komplett Geräte:
ARGUS Präsenz Relais 1fach Art.Nr. MEG5510-1119 ARGUS Präsenz Relais 2fach Art.Nr.5510-1219,
als Slave den ARGUS Präsenz Slave MEG5570-1019
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Anlage(n)
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: