{}

Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

FAQs durchsuchen

Wie wird der Analogausgang am Frequenzumrichter ATV630 skaliert, wenn das Ausgangssignal proportional des Motorstroms ist ?

Die Standardskalierung ist 0...2 mal Nennstrom des Frequenzumrichters (0-200%).

Den benötigten Wert finden Sie in der Installationsanleitung, dem Katalog und auf dem Typenschild des FU´s.

Beispiel:

Der ATV630D22N4 liefert laut Installationsanleitung einen Dauerstrom von 46,3A.
Dem Analogausgang AQ1 wurde als Ausgang ein '0 bis 20mA' - Signal für den Motorstrom (OCR) zugewiesen.

0 mA =   0   Ampere
20 mA = 92,6 Ampere (2 x 46,3 = 92,6)

Weitere Skalierungen können mit den Parametern ASL1 und ASH1 vorgenommen werden.
Einzelheiten hierzu finden Sie im Programmierhandbuch.

Schneider Electric Österreich

Anlage(n)

ZXKATV600PROZESS_2019.pdfZXKATV600PROZESS_2019.pdf [6.22 MB]
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: