FAQs durchsuchen
Wie wird eine Bedienung von mehreren Stellen bei dem Schalt Einsatz MEG5161-0000 realisiert?
Der Relais Schalt Einsatz verfügt über einen Nebenstellen Eingang, diese Klemme ist mit PL gekennzeichnet. An dem PL Eingang können „normale“ Schließer Taster oder Plus Link Sender wie die Plus Link Nebenstelle oder der Zentralstellen Einsatz angeschlossen werden um eine Bedienung von mehreren Stellen zu ermöglichen.
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: