{}

Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.
FAQs durchsuchen
Wie kann das Life-Cycle-Monitoring am Display einer Galaxy 5000 / 5500 deaktiviert werden?
Um das Life-Cycle-Monitoring am Display der Galaxy 5000 / 5500 zu deaktivieren, muss wie folgt vorgegangen werden:


1. Untere Taste am Display (3 Blätter) drücken, danach erscheint das Hauptmenü

2. Mit der Taste 'Pfeil ab'  "Befehle" auswählen und mit der Taste 'Eingabe' bestätigen

3. Mit der Taste 'Pfeil ab'  "Life-Cycle-Monitoring deaktivieren" auswählen und mit der Taste 'Eingabe'  bestätigen

4. Mit der Taste 'Pfeil links’ auf "Ja" wechseln und bestätigen

5.Hier erscheint jetzt die Abfrage des Standard Passwortes (000),  siehe auch FAQ: FA334587

6. Unten im Bild laufen 3 Zahlen mit den Werten von 0-9

7. Mit den Tasten neben den Zahlen den Lauf anhalten

8. Die entsprechenden Tasten wieder betätigen bis überall der Wert 0 angezeigt wird

9. Dann mit der Taste 'Eingabe' bestätigen


Die Meldung wurde nun zurückgesetzt und erscheint nicht mehr an der Anlage.

Schneider Electric Österreich

Weitere Produktinformationen
Bereich:
Artikel, die hilfreich sein könnten
Weitere Produktinformationen
Bereich: