{}

Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

FAQs durchsuchen

Ist es möglich, einen BSH/BMH Servomotor mit P-Wicklung an einem 1-phasig betriebenen Servoverstärker Lexium 32 zu betreiben ?

Die Motoren mit T-Wicklung (z.B. BSH****T***) sind für den Anschluss an einem Servoverstärker Lexium 32 (LXM32****M2, 1-phasiger 230V Versorgung) abgestimmt.
Die Motoren mit P-Wicklung (z,B, BSH*****P***) sind für den Anschluss an einem Servoverstärker Lexium 32 LXM32xxxxxxN4 (3-phasiger 440V) abgestimmt.
Es ist zwar praktisch möglich, einen Motor mit P-Wicklung (BSH****P***) an einem 2-phasigen Servoverstärker Lexium 32 (LXM32*****M2) zu betreiben, aber die Leistung und Drehmoment-Performance reduziert sich.
Anbei ein Drehmomentbeispiel:

Schneider Electric Österreich

Anlage(n)

BSH0703Pxx mit LXM32U90M2.jpgBSH0703Pxx mit LXM32U90M2.jpg [233.53 KB]
BSH0703Txx mit LXM32U90M2.jpgBSH0703Txx mit LXM32U90M2.jpg [240.05 KB]
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: