FAQs durchsuchen
Clario iDPN- Wie viele Drähte kann man anschließen?
Bei dem Acti 9 iDPN Schmalbau Automaten (Clario) ist nur 1 Leitung (Starr: 0,75..16mm² / Flexible oder mit Adernendhülsen: 0,33…10mm² ) pro Pol zulässig.
Zwei oder mehrere eindrähtige Drähte auch mit gleichem Querschnitt in einer Anschlussklemme ist nicht zulässig.
- Anschluss durch Kamm Clario oder Kabel (nach EN 50027)
- Käfigklemmen: starre Kabel (Querschnitt 0,75…16 mm2) oder flexible mit oder ohne Aderendhülse (Querschnitt: 0,33…16 mm2)
- beim Einsatz eines Anschlusskamms Clario kann ein Kabel mit Querschnitt 16 mm2 zusätzlich angeklemmt werden
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Anlage(n)
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: