FAQs durchsuchen
Wie kann beim Servoverstärker LXM32C die Betriebsartenumschaltung vom "JOG"-Mode in den "Torque"-Mode realisiert werden?
Beim Servoverstärker Lexium 32 kann die Betriebsart vom "JOG"-Mode in den "Torque"-Mode (Drehmomentregelung) realisiert werden.
Hierzu ist mit Hilfe der SoMove Inbetriebnahme-Software ein Eingang - in diesem Fall der ID3 - auf "Operating Mode Switch" zu paramentieren und unter dem Menüpunkt "IO_ModeSwitch" die gewünschte Betriebsart auszuwählen, in den umgeschaltet werden soll. (siehe Bild im Anhang).
Zur Drehmomentbegrenzung im "Torque"-Mode kann ein Analogeingang verwendet werden (Skalierung in % zum Max. Drehmoment) oder der Parameter "I_max" ist zu reduzieren, was jedoch zur Folge hat, dass dann der Strom auch für die "JOG"-Fahrt begrenzt ist.
Ein Strombegrenzungsparameter nur für den "Torque"-Mode gibt es am Servoverstärker LXM32C nicht.
Die Betriebsart kann "on the Fly" gewechselt werden.
Hierzu ist mit Hilfe der SoMove Inbetriebnahme-Software ein Eingang - in diesem Fall der ID3 - auf "Operating Mode Switch" zu paramentieren und unter dem Menüpunkt "IO_ModeSwitch" die gewünschte Betriebsart auszuwählen, in den umgeschaltet werden soll. (siehe Bild im Anhang).
Zur Drehmomentbegrenzung im "Torque"-Mode kann ein Analogeingang verwendet werden (Skalierung in % zum Max. Drehmoment) oder der Parameter "I_max" ist zu reduzieren, was jedoch zur Folge hat, dass dann der Strom auch für die "JOG"-Fahrt begrenzt ist.
Ein Strombegrenzungsparameter nur für den "Torque"-Mode gibt es am Servoverstärker LXM32C nicht.
Die Betriebsart kann "on the Fly" gewechselt werden.
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Anlage(n)
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: