FAQs durchsuchen
Sind die Acti 9 FI-LS Kombination für 120V/60Hz Betrieb zugelassen?
Die FI-LS Kombination von Acti 9 Serie sind für 120VAC/60Hz Betrieb gemäß Norm EN 61009-2-1 and IEC 61009-2-1 zugelassen.
Siehe Konformitätserklärung samt entsprechendes Referenzen im Anhang.
Siehe Konformitätserklärung samt entsprechendes Referenzen im Anhang.
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Anlage(n)
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: