Kann beim ATV630 / ATV650 ein Bremswiderstand oder eine Rückspeiseeinheit angeschlossen werden?
Die Frequenzumrichter Baureihe ATV600 haben intern keinen Bremschopper verbaut und auch die Zwischenkreisklemmen "PA" und "PB" für den Anschluss eines Bremswiderstandes sind bei diesen Geräten nicht herausgeführt.
Ferner ist es bei der Frequenzumrichter Baureihe ATV600 auch nicht möglich eine Rückspeiseeinheit anzuschließen. Hier sind die Klemmen "PA/+" und "PC/-" , wie auf dem Bild zu sehen, extra unzugänglich gemacht worden.