FAQs durchsuchen
Wie sind ULP Schnittstellen gekennzeichnet und wie erfolgt der Anschluss?
ULP-Module verfügen über RJ45-Anschlüsse, die mit einem der folgenden Piktogramme gekennzeichnet sind:
![](https://ckm-content.se.com/ckmContent/servlet/servlet.ImageServer?id=0151H000008t4QMQAY&oid=00DA0000000abSm)
Allgemein verfügt jedes ULP-Modul über zwei identische, nebeneinander angeordnete RJ45-Anschlüsse zum Anschließen der ULP-Module der IMU in einer Daisy Chain, in beliebiger Reihenfolge, durch Verwendung von ULP-RJ45-Kabel Stecker/Stecker.
Allgemein verfügt jedes ULP-Modul über zwei identische, nebeneinander angeordnete RJ45-Anschlüsse zum Anschließen der ULP-Module der IMU in einer Daisy Chain, in beliebiger Reihenfolge, durch Verwendung von ULP-RJ45-Kabel Stecker/Stecker.
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: