{}

Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

FAQs durchsuchen

Welche Funktion hat das digitale Modul ANSI 27/59- Unter-/ Überspannungsschutz?

Der Leistungsschalter löst aus, wenn die voreingestellten Spannungswerte über- oder unterschritten werden.
Bei 27-1 und 59-1, wenn eine der drei überwachten Spannungen betroffen ist.
Bei 27-2 und 59-2, wenn alle drei Spannungen betroffen sind.

Hinweis:
Das Micrologic X-Auslösesystem mit einer Firmware ab V002.000.xxx ist mit diesem Digitalmodul kompatibel.
Frühere Firmwareversionen müssen aktualisiert werden.

Vorteile

Diese Funktion bietet Schutz für die Generatoren. Durch die permanente Überwachung der Spannung Phase-Phase bzw. Phase-Neutralleiter können angemessene Maßnahmen zur Gewährleistung des Anlagenbetriebs in außergewöhnlichen oder kritischen Situationen ergriffen werden, beispielsweise bei Lastabwurf, Quellenumschaltung oder Start des Notstromgenerators.

Schneider Electric Österreich

Weitere Produktinformationen
Bereich:
MasterPact MTZMicroLogic
Weitere Produktinformationen
Bereich:
MasterPact MTZMicroLogic