FAQs durchsuchen
Welche Funktion hat das digitale Modul Modbus Datensatz für Altsysteme?
Das Modul Modbus-Datensatz für Altsysteme ist kompatibel mit den Micrologic Auslösegeräten der Baureihe Masterpact NT/NW.
Es kann in Verbindung mit Schittstellen EIFE, IFE und IFE gateway verwendet werden.
Hinweis:
Micrologic X benötigt die Firmware Stand V002.000.xxx oder höher.
Frühere Firmware ist mit dieser Anwendung nicht kompatibel.
Das Digitale Modul Modbus-Datensatz für Altsysteme ermöglicht dem Systemintegrator bestehende Modbus Adressen des Masterpact NT/NW mit dem Masterpact MTZ zu verwenden.
Es kann in Verbindung mit Schittstellen EIFE, IFE und IFE gateway verwendet werden.
Hinweis:
Micrologic X benötigt die Firmware Stand V002.000.xxx oder höher.
Frühere Firmware ist mit dieser Anwendung nicht kompatibel.
Vorteile
Das Digitale Modul Modbus-Datensatz für Altsysteme ermöglicht dem Systemintegrator bestehende Modbus Adressen des Masterpact NT/NW mit dem Masterpact MTZ zu verwenden.Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: