Der Strom hat einen proportionalen Verlauf zum Drehmoment.
Über die Momentenkonstante kt kann das Drehmoment grob an der Motorwelle bestimmt werden.
Dazu ist der Parameter des Gesamt-Motorstrom "_I_act" im Software Tool SoMove auszuwerten und mit der für den Motor entsprechenden Momentenkonstante kt zu multiplizieren.
Die Momentenkonstante kt für den entsprechenden Motor ist aus dem Motorhandbuch zu entnehmen.
Diese Art, das Drehmoment zu bestimmen, ist mit starken Toleranzen behaftet, die durch Massenträgheit der Motorwelle, schwankende magnetische Kopplung des Stators zum Rotor, mechanische Toleranzen usw. bedingt sind. Eine wirklich exakte Drehmomentmessung an der Welle ist nur mit einem Wellen-Drehmomentmessgerät möglich.
Veröffentlicht für: Schneider Electric Österreich
Der Strom hat einen proportionalen Verlauf zum Drehmoment.
Über die Momentenkonstante kt kann das Drehmoment grob an der Motorwelle bestimmt werden.
Dazu ist der Parameter des Gesamt-Motorstrom "_I_act" im Software Tool SoMove auszuwerten und mit der für den Motor entsprechenden Momentenkonstante kt zu multiplizieren.
Die Momentenkonstante kt für den entsprechenden Motor ist aus dem Motorhandbuch zu entnehmen.
Diese Art, das Drehmoment zu bestimmen, ist mit starken Toleranzen behaftet, die durch Massenträgheit der Motorwelle, schwankende magnetische Kopplung des Stators zum Rotor, mechanische Toleranzen usw. bedingt sind. Eine wirklich exakte Drehmomentmessung an der Welle ist nur mit einem Wellen-Drehmomentmessgerät möglich.
Veröffentlicht für: Schneider Electric Österreich




Wir unterstützen Sie!
Support Cockpit
Finden Sie Ihr Anliegen in wenigen Klicks oder wenden Sie sich mit komplexen Fragen an unsere Experten
FAQ durchsuchen
Erhalten Sie Antworten auf Ihre Fragen, indem Sie die themenbezogenen häufig gestellten Fragen (FAQs) durchsuchen.
Bezugsquellen
Finden Sie ganz einfach den nächstgelegenen Händler für Schneider Electric.
Support kontaktieren
Wenden Sie sich an unser Kundendienstteam, um weitere Informationen, technischen Support, Unterstützung bei Reklamationen etc. zu erhalten.
Vertrieb kontaktieren
Starten Sie Ihre Verkaufsanfrage online, und ein Experte wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen.