FAQs durchsuchen
Kann mit dem integrierten Schrittmotorantrieb ILS1R** über die RS485 Schnittstelle ein Netzwerk mit mehreren Teilnehmern aufgebaut werden?
Am integrierten Schrittmotorverstärker ILS1R** ist es über die Schnittstelle RS485 möglich, mehrere Antriebe wie ein Bussystem zu vernetzen und anzusteuern.
Hierzu bekommt jeder Teilnehmer des Antriebs ILS1R** eine eigene Adresse, die am Gerät über die DIP-Schalter (siehe Handbuch Seite 63) eingestellt wird.
Über das Inbetriebnahme Tool Lexium CT ist es dann möglich, sich mit der Geräteadresse auf den gewünschten Schrittmotorverstärker zu verbinden.
Hierzu bekommt jeder Teilnehmer des Antriebs ILS1R** eine eigene Adresse, die am Gerät über die DIP-Schalter (siehe Handbuch Seite 63) eingestellt wird.
Über das Inbetriebnahme Tool Lexium CT ist es dann möglich, sich mit der Geräteadresse auf den gewünschten Schrittmotorverstärker zu verbinden.
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: