FAQs durchsuchen
Ist eine Isolationsprüfung bis 500V am Servoverstäker Lexium 32 durchführbar?
Hochspannungstests werden am Servoverstärker LXM32*** nach der EN61800-5-1 typgeprüft für jedes Gerät als stückgeprüft durchgeführt.
Deshalb ist es nicht notwendig, den Servoversträker bei der Schaltschrankprüfung nochmals zu prüfen.
Falls die Hochspannungstests aus technischen Gründen mit bis zu 500VDC am Servoverstärker LXM32*** durchzuführen sind, ist dies dann z.B. zwischen Netzpotential (400V/230V) und Erdpotential möglich.
Deshalb ist es nicht notwendig, den Servoversträker bei der Schaltschrankprüfung nochmals zu prüfen.
Falls die Hochspannungstests aus technischen Gründen mit bis zu 500VDC am Servoverstärker LXM32*** durchzuführen sind, ist dies dann z.B. zwischen Netzpotential (400V/230V) und Erdpotential möglich.
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: