FAQs durchsuchen
Ab welcher Spannung arbeitet die Netzrückspeisung ATVRegen?
Die Netzrückspeiseeinheit ATVRegen erkennt die angelegte Eingangsnetzspannung.
Sobald der Eingangsspannungswert '+30VAC' überschreitet, beginnt die Netzrückspeisung ATVRegen zu arbeiten (zurück zuspeisen).
Beispiel:
Bei einem 400V AC Netz würde ab einer Spannung von 430 V AC zurückgespeist.
Dies entspricht einer DC Zwischenkreisspannung von: (400V + 30V) * Wurzel(2) = ca. 608V DC
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: