FAQs durchsuchen
Kann ein 4-poliger Fehlerstromschutzschalter vom Typ '4P iID B-SI' in einer 2-poligen Anwendung verwendet werden?
Wenn die Spannung 400V AC beträgt, kann ein 4-poliger Fehlerstromschutzschalter vom Typ '4P iID B-SI ' für eine 2-polige Anwendung verwendet werden.
Es müssen die Klemmen 3/5 und 4/6 genutzt werden.
Für eine 230V AC Spannung ist der 4-polige Fehlerstromschutzschalter nicht zugelassen, da die Testtaste zwischen den Außenleitern liegt.
Es müssen die Klemmen 3/5 und 4/6 genutzt werden.
Für eine 230V AC Spannung ist der 4-polige Fehlerstromschutzschalter nicht zugelassen, da die Testtaste zwischen den Außenleitern liegt.
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: