{}

Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

FAQs durchsuchen

Können die Frequenzumrichter ATV320 mit einer externen +24V DC Spannungsversorgung versorgt werden?


Die Frequenzumrichter Altivar ATV320 können mit einer externen 24-V-Gleichspannung versorgt werden, um z.B. das Display einzuschalten oder den Frequenzumrichter zu programmieren und das Kommunikationsmodul mit Spannung zu versorgen.

Um eine externe 24-V-Gleichstromversorgung an den ATV320 anzuschließen, muss die Klemme P24 und COM verwendet werden.

Die Klemme  P24 ist ein Ein- und Ausgang:

- Wenn an dieser Klemme keine externe Versorgung angeschlossen ist, dann ist die Klemme P24 ein Ausgang und liefert eine 24 VDC Spannung für den STO-Schaltkreis.

- Wenn an dieser Klemme eine externe Versorgung angeschlossen ist, dann ist die Klemme P24 ein Eingang und das Steuerteil des Frequenzumrichters wird von der externen 24V DC versorgt.




Über die +24V-Klemme werden die digitalen Eingänge des Frequenzumrichters mit 24 V Gleichspannung versorgt.

Die Klemme +24V dient nicht als Eingang für die Versorgung des Steuerblocks, dafür ist nur die Klemme P24 geeignet.

Schneider Electric Österreich

Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: