FAQs durchsuchen
Wo werden bei der Galaxy 300 die Messwerte angezeigt?
Die Messwerte der Galaxy 300 werden unter dem Punkt Messwerte angezeigt.
Drücken Sie im Standardbildschirm die EINGABETASTE.
Wechseln Sie mit den NACH-OBEN-/NACH-UNTEN-Pfeiltasten zu MESSWERTE, und drücken Sie die EINGABETASTE.
Wechseln Sie mit den NACH-OBEN-/NACH-UNTEN--Pfeiltasten zu einem der Messwerte in der nachstehenden Tabelle.
Mit ESC gelangen Sie zu einem anderen Messwert oder zum Standardbildschirm zurück.
Drücken Sie im Standardbildschirm die EINGABETASTE.
Wechseln Sie mit den NACH-OBEN-/NACH-UNTEN-Pfeiltasten zu MESSWERTE, und drücken Sie die EINGABETASTE.
Wechseln Sie mit den NACH-OBEN-/NACH-UNTEN--Pfeiltasten zu einem der Messwerte in der nachstehenden Tabelle.
Mit ESC gelangen Sie zu einem anderen Messwert oder zum Standardbildschirm zurück.
Messwert | Beschreibung |
SPANNUNG | Zeigt die Ausgangs-, Eingangs- und Bypass-Spannung (V) in den einzelnen Phasen |
STROM | Zeigt die Ausgangs-, Eingangs- und Bypass-Stromstärke (A) in den einzelnen Phasen |
AUSGANGS-STROM | Zeigt die Scheinausgangsleistung (kVA) und die Nennleistung (kW) in den einzelnen Phasen |
FREQUENZ | Zeigt die Eingangs-, Bypass- und Ausgangsfrequenz in Hertz (Hz) |
LAST | Zeigt den prozentualen Anteil (%) der Einheitenlast (und bei konfiguriertem Parallelmodus der Systemlast) an der Gesamtkapazität sowie am Scheitel- und Leistungsfaktor der USV an |
BATTERIE | Zeigt die Batteriespannung, den Batteriestrom, den Ladezustand und die Temperatur, die Backup-Zeit und die verbleibende Laufzeit der Batterie |
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: