FAQs durchsuchen
Kann ein Frequenzumrichter ATV320 über das EtherCAT Netzwerk per Modbus TCP kommunizieren?
Die Funktionalität Ethernet über EtherCAT (EoE) ist ab der ATV Kommunikationskarten-Version und EDS Datei Version 1.12 möglich.
Der ATV320 kann über diesen Dienst mit der Inbetriebnahmesoftware SoMove parametriert werden.
Der Dienst Modbus TCP ist bei SoMove auszuwählen.
In der EtherCAT Programmierumgebung, welche in der Regel TwinCAT ist, muss in den Eigenschaften des ATV Teilnehmers die Mailbox Größe (Out size Feld) erweitert werden:
Empfohlen wird mindestens 336 Bytes(16#150). Ebenso ist der Haken bei EoE zu setzen.
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Weitere Produktinformationen
Produkt:
Weitere Produktinformationen
Produkt: