FAQs durchsuchen
Wie ist die Genauigkeit der Energiemessung bei dem PowerTag?
Der Wert Ib gibt an, bei welchem niedrigsten Wert die „Messeinheit“ die Genauigkeitsklasse 1 (1%) einhält.
Beispiel:
PowerTag 63A
Klasse 1 ab 1A bis 63A.
Der Wert Ib auf dem PowerTag ist 10A, davon 10% = 1 A. Damit wird der unterste Wert der Genauigkeitsklasse 1 eingehalten.
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Weitere Produktinformationen
Produkt:
Weitere Produktinformationen
Produkt: