{}

Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

FAQs durchsuchen

Was sind die standardmäßigen und optionalen Ein- und Ausgänge (digital/analog) des Netzwerkanalysators ION9000?

Nachfolgend werden die standardmäßigen und optionalen Ein- und Ausgänge (digital/analog) des Netzwerkanalysators ION9000 beschrieben:

1. Standard Zähler I/O

·        8 digitale Status-/Zählereingänge mit ±1 Millisekunden Zeitstempel.

·        4 digitale Halbleiterausgänge (Form A) für Energieimpulse, Schnittstellen zu anderen Systemen oder Steuerungen.

·        2 Relaisausgänge Form C für Steueranwendungen.


2. Modulare I/O-Optionen

·        Optionale Erweiterungsmodule.

·        Bis zu 4 Module pro Meter.


Optionsmodule beinhalten

·        Digitales Modul:

o   6 digitale Status-/Zählereingänge.

o   2 Relaisausgänge Form C, 250 V AC, 8 A.

·        Analogmodul:

o   4 analoge Eingänge (4-20 mA; 0-30 V).

o   2 analoge Ausgänge (4-20 mA; 0-10 V) zur Anbindung an Gebäudemanagementsensoren und -systeme.

Schneider Electric Österreich

Weitere Produktinformationen
Produkt:
METSEION92830METSEION92030METSEION92840METSEION92040
Weitere Produktinformationen
Produkt:
METSEION92830METSEION92030METSEION92840METSEION92040