{}

Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

FAQs durchsuchen

Wie kann auf den Netzwerkanalysator ION9000 über das Netzwerk zugegriffen werden?

Mit dem Windows Explorer können Sie das Messgerät im lokalen Netzwerk (LAN) lokalisieren und darauf zugreifen.

Überlegungen zur Verwendung von Netzwerkerkennung:

·        Der Zähler muss direkt mit dem Netzwerk verbunden werden, nur über ein Kabel oder Schalter und nicht über einen Router.

·        Auf dem Computer muss Windows 7 oder höher mit aktiviertem IPv6 laufen.

·        Der Computer und der Zähler müssen sich im selben Subnetz befinden.

·        Die IP-Adresse des Zählers für die Selbsterkennung über Ethernet muss nicht konfiguriert werden. Aus der MAC-Adresse des Zählers wird automatisch eine IPv6-Adresse generiert und die Selbstfindung erfolgt über IPv6.

Vorgehensweise:

1. Verbinden Sie den Ethernet-Anschluss des Messgeräts mit dem LAN.

2. Starten Sie den Windows Explorer.

3. Klicken Sie auf Netzwerk. Die angeschlossenen Netzwerkgeräte werden angezeigt.

4. Falls Ihr Messgerät nicht aufgelistet ist, suchen Sie Ihr Messgerät mit dem Namen <Gerätename>-<Letzte Ziffern der MAC-Adresse>.

5. Doppelklicken Sie auf das Symbol ihres Messgeräts, um die Webseiten des Messgeräts zu öffnen.

Schneider Electric Österreich

Weitere Produktinformationen
Produkt:
METSEION92830METSEION92030METSEION92840METSEION92040
Weitere Produktinformationen
Produkt:
METSEION92830METSEION92030METSEION92840METSEION92040