Wird unter Profibus oder Profinet das Telegramm 1 "Profidrive" verwendet, werden die Geschwindigkeitswerte zur Anzeige der aktuellen IST Geschwindigkeit und auch zur Übertragung der SOLL Geschwindigkeit in einem speziellen Format dargestellt. Es werden keine Werte als Drehzahl oder Hertz-Angabe übergeben. Es ist eine prozentuale Aufteilung, hier dargestellt im vierstelligen HEX Format.
Die Übertragung und Darstellung erfolgt nur, wenn das Steuerwort im RUN Modus ist, also der ATV freigegeben ist und der Motor drehen soll.
Man kann mit dem Profidrive Wert auch die Drehrichtung des Motors bei gleichbleibenden Steuerwort ändern. Dazu ist der untere Bereich zu wählen:
Diese Skalierung gilt nur für das Profidrive Telegramm.