FAQs durchsuchen
Ist die "Fingersicherheit IP20" frontseitig bei den Schützen der Baureihe TeSys DECA (TeSys D) auch mit angeschlossenem Zubehör gegeben?
Ein Schütz enthält keine 'zu betätigenden Teile', die laut Norm gegen Berührung 'spannungsführender Komponenten' zu schützen sind.
Die im Datenblatt gegebene Definition "Frontseitig IP 20“ bezieht sich nur auf das Schütz – sie bezieht sich nicht auf das angeschlossene Zubehör, das von der Front erreichbar ist.
Zubehör, das von vorne erreichbar ist, unterliegt also nicht dieser Definiton "Fingersicher IP20", sofern nicht beim Zubehör selbst eine andere Definition der Schutzart angegeben ist.
Wir empfehlen daher z.B.:
- den Schaltschrank vor bzw. bei Öffnen der Tür freizuschalten
- sicherzustellen, dass nur eingewiesenes Fachpersonal, den Schaltschrank während des Betriebs der Anlage/Maschine öffnet
- vor Spannung führenden, nicht vollständig isolierten Teilen, sind Abdeckungen vorzusehen
- oder die Isolation z.B. mit Schrumpfschlauch zu erweitern
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Weitere Produktinformationen
Produkt:
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Produkt:
Bereich: