FAQs durchsuchen
Was bedeutet die Meldung "dis" im Display des Servoverstärkers Lexium 32?
Wenn auf dem Display des Servoverstärkers Lexium 32 die Meldung "dis" erscheint, ist dies kein Fehler sondern ein Zustand, welcher bedeutet, dass die Endstufe sich im Zustand "disable" befindet und nicht bestromt wird.
Dieser Zustand tritt auf, wenn:
- die Netzspannung fehlt:
- Eine fehlende Netzspannung versetzt den Servoverstärker in einen Zustand, in welchem kein Betrieb möglich ist. Daher wird der Zustand mit der Meldung "dis" auf dem Display des Lexium 32 angezeigt.
- einer der beiden Sicherheitseingänge STO_A oder STO_B fehlt.
- Das Signal an der Steckerleiste CN2 schaltet sicher die Endstufe ab (sichere Drehmomentabschaltung). Beide Eingänge STO_A und STO_B müssen ein Spannungspotential von +24 VDC aufweisen; ansonsten wechselt der Antrieb in einen deaktivierten Zustand und der Betrieb ist nicht möglich. Sind beim Einschalten beide STO-Eingänge inaktiv, wird im Display "dis" angezeigt.
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Weitere Produktinformationen
Produkt:
Weitere Produktinformationen
Produkt: