{}

Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

FAQs durchsuchen

Wie wird ein Power Reset an der Galaxy 5000 durchgeführt?

Die Anlage muss zuerst in den elektronischen Bypass geschaltet werden.
Hierzu ist die graue Taste an der Tür für mindestens drei Sekunden zu drücken.
Die Anlage schaltet nun auf den elektronischen Bypass.
Die LED des Strangs 'Netz zwei' leuchtet; die Anlage hat den Status 'NRE' oder 'elektronischer Bypass'.

Jetzt kann die Tür geöffnet werden.
Im unteren Bereich der USV sind folgende Schalter zu finden:
Q1, Q4S, Q3BP und Q5N
Der Batterieschalter QF1 befindet sich im Batterieschrank.

Für den Power Reset ist folgende Schaltreihenfolge einzuhalten:

  1. Schließen von Q3BP
  2. Öffnen von Q5N
  3. Öffnen von QF1
  4. Öffnen von Q1
  5. Öffnen von Q4S

Die Anlage fährt herunter, alle Anzeigen erlöschen.


Für das Wiedereinschalten wird zuerst:

  1. Q4S geschlossen, die Anlage fährt hoch; die Parameterprüfung wird durchgeführt; der elektrische Bypass schaltet ein. Die LED des Strangs 'Netz zwei’ leuchtet
  2. Q1 schließen; der Gleichrichter startet. Die LED des Strangs 'Netz eins' geht an und leuchtet grün
  3. QF1 schließen
  4. Q5N schließen
  5. Q3BP öffnen; es ist sicherzustellen, dass die LED des Strangs 'Netz zwei' mit Status 'elektronischer Bypass' grün leuchtet
  6. Grüne Taste an der Tür drücken, der Wechselrichter startet.

Nach erfolgreicher Umschaltung leuchtet die LED 'Netz eins' - ' Wechselrichter'; die LED des Strangs 'Netz zwei' mit dem Status 'elektronischer Bypass' ist erloschen.
Im Display steht die Meldung „gesicherte Lastversorgung“. Der USV Schutz ist wiederhergestellt.

Legende:

Q1 = Netz eins
Q4S = Netz zwei
Q3BP = manueller Bypass Schalter, Umgehung
Q5N = Last
QF1 = Batterieschalter

Schneider Electric Österreich

Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: