{}

Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.
FAQs durchsuchen
Wie kann eine Ruferweiterung bei dem Wohntelefon 1763070 realisiert werden?

Für das Wohntelefon 1763070 gibt es zwei Möglichkeiten der Ruferweiterung.

  1. Ein Rufanschaltrelais 1764600. Das Rufanschaltrelais wird in das Wohntelefon eingebaut und stellt einen potentialfreien Kontakt zur Verfügung, mit welchem man ein bauseitiges Läutewerk, Lichtsignalanlage o.ä. ansteuern kann. Der Schaltkontakt kann bis max. 24V/1A belastet werden.
  2. Eine Funksendeplatine 1765600 mit Funksignalgerät RGE1795070. Die Funksendeplatine ist ein Zusatzbauteil, welches in das Wohntelefon eingesetzt wird. Per Funk wird dann das Funksignalgerät angesteuert, welches sowohl akustisch, als auch optisch mittels Flash-LED signalisiert.

Schneider Electric Österreich

Weitere Produktinformationen
Produkt:
Artikel, die hilfreich sein könnten
Weitere Produktinformationen
Produkt: