FAQs durchsuchen
Wie wird die 24V DC Spannungsversorgung vom Servoverstärker Lexium 62 des PacDrive 3 Systems abgesichert?
Die nachfolgende Darstellung zeigt eine Empfehlung, wie bei einem 24V-Versorgungssystem, u.a. von mehreren Servoverstärkern vom Typ Lexium 62 und LMC Motion Controllern aus dem PacDrive 3 Portfolio, abgesichert wird:
Vor dem Netzteil ist ein Leitungsschutzschalter (wie im Bild ersichtlich) zu verwenden.
Auf der sekundären Seite des Netzteils, d.h. auf der 24V-Seite, ist ein ausreichender Querschnitt entsprechend der Stromstärke zu wählen.
Sollte der maximale Strom des Netzteils mehr Strom liefern als der Durchmesser der 24V-Leitung dies erlaubt, ist in der 24V-Leitung zusätzlich ein DC-Leitungsschutzschalter zu verwenden.
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Weitere Produktinformationen
Produkt:
Weitere Produktinformationen
Produkt: