Bei einer Siemens SPS wird die HW_IO Adresse eines angeschlossenen Teilnehmers verwendet, um diesen zu adressieren.
So ist auch ein ATV Frequenzumrichter mit einer solchen HW_IO Adresse ansteuerbar.
Man findet diese Adresse unter:
-- TIA/ ATV Geräteansicht/ Telegramm/ Systemkonstanten.
Die dort aufgeführte HW_IO Adresse bezieht sich auf das erste Wort des Telegramms. Diese Information ist von Bedeutung,
wenn ein Telegramm mit azyklischem Parametrierkanal (PKW) verwendet wird. In diesem Fall ist die HW-IO Adresse die Adresse des ersten PKW Wortes und nicht des ersten zyklischen Wortes (PZD, Steuerwort, Zustandswort).
Um diese Besonderheit der Adressierung zu verdeutlichen, kann ein reines PZD Telegramm verwendet werden. Die HW_IO Adresse entspricht dann dem ersten PZD.